This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:DRV8908报告低温下低于-30℃ 时产生 OC

Guru**** 1139930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1272259/drv8908-q1-drv8908-report-oc-at-low-temperature-below--30

器件型号:DRV8908-Q1

您好、TI 专家

我们使用 DRV8908作为雷达电源的高侧开关。  

在低于-30℃ 的温度下执行低温运行实验时、FAULT 引脚被拉至低电平、并且 DRV8908报告了 HB1高侧开关的 OC。 OUT1也没有输出。

逻辑分析仪用于捕获 SPI 数据、0x01h 寄存器中的数据显示为0x02。

但如果 将温度设置为-10℃、则陷波消失、OUT1恢复正常。

关于这个故障、您能提供什么建议吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    您将会达到低于-30摄氏度的程度。 如何测量温度? 下面连接了最小 Tj、超出该温度会给器件带来应力、因此不建议这样做。  

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthi

    我们用一个处理室进行低温测试、将内部温度设置为-30℃、该温度处于芯片规格范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我将对此进行研究、并在24小时内与您联系。

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!  

    连接到驱动器的外部组件将影响驱动器的行为。 在这种情况下、nFault 上的上拉电阻器也会随温度变化、导致错误的 nFault。

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthi

    使用了符合 AECQ-200标准的上拉电阻。 电阻随温度变化很小。

    也从上面附的图片可以看到、您可以在寄存器0x01中看到0x02数据、这意味着在 HB1的高侧检测到 OC。 OC 可以触发故障引脚为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!  

    在温度 降低时、是否可以通过任何方法捕获电流和 nFAULT 波形、以确认其是否确实是过流事件。

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!  

    您是否找到了根本原因? 如果是、我将关闭该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Keerthi

    在我们之前的软件版本中、OUT1配置为在其他两个通道之前输出。 我更改了、所有三个通道都逐个输出、而 OUT1是最新的。 在先前出现故障的电路板中、新软件正常运行、OUT1 OC 故障消失。

    实际上、我并不认为这是根本原因、我需要在更多的电路板上使用新软件进行验证以检查其 有效性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    请让我知道如何对其他电路板进行验证。

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    任何更新

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthi

    验证了另一个电路板的雷达数量、将每个通道的雷达数量从4个减少到2个、还发现旧版本的软件存在 OC 故障、 但是我用新的软件尝试了3次、没有发现故障、几天后我会尝试更多次、因为现在箱已不可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的更新。 我将等待任何进一步的更新。

    此致!

    凯尔蒂