This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:使用 f28379外部开发板通过 I2C 进行控制

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1284318/mct8329evm-control-via-i2c-using-f28379-external-dev-board

器件型号:MCT8329EVM

大家好、
我正在尝试使用 f28379 micro 通过 I2C 控制 MCT8329驱动器。 我移除了跳线并将 SCL、SDA、GND 引脚连接到电路板。 两个电路板之间是否有任何其他连接更改?
对于 I2C 通信、是否需要遵循任何预防措施? 我还没有找到任何内置于已加载到评估板的固件的软件包示例、这似乎是由 GUI 来处理的。
谢谢!

比亚吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Biagio、

    您提到的连接是正确且足够的。 您可以查看数据表以了解 I2C 读写格式。   

    请查看以下数据表中的示例部分、

    示例:要读取寄存器、您需要发送 I2C 数据包、如下所示。

    1. I2C 启动

    2.带有 I2C 地址"0x00"的第一个数据包值(8位)

    2.第二个数据包控制字0 -值"0x90"//   

    3.5数据包控制 WORD1 -值"0x00"

    4.第4个数据包控制字2 -值"0x80" //这是要读取的 EEPROM 位置0x80的地址

    按照表中所示的步骤进行回读。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:
    感谢您的回复、 我将在新的评估板可用后尽快实施此通信。 (连接电机时电源出现问题、导致驱动器烧毁)。

    此致、
    比亚吉奥