This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353F:DRV8353F

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1282036/drv8353f-drv8353f

器件型号:DRV8353F

你好

我想知道 drv8353f 是否具有 SPI IT 模式。 我之所以提出这个问题、是因为某些 MCU 提供具有 IT 模式的 SPI 设置、不需要进一步的参数调整。

谢谢!

米尔萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mirza:  

    感谢您的提问和使用我们的论坛!  

    您能解释一下什么是 SPI"IT 模式"吗? 这将帮助我们进入与我们器件系列相同的术语页面、并允许我们回答您的查询。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    非常感谢您的答复。 我使用的是 STM32G474VET3 uC。 它具有所谓的 TI 模式或 Motorola 模式的预定义设置。 当然、也可以设置所有参数、如时钟极性、SSN 极性等。

    那么、我只是问我是否在 SPI.settings 中选择了 TI 模式、这是否足够?

    也许混淆来自我的键入 ITmode ... 它应该是 TImode ... 很抱歉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mirza:   

    感谢您的澄清。  请允许我向我的团队确认此次调查、并在下周开始时回复您、 因为我不了解这种 TI 模式与我们的驾驶员相关。  

    感谢您的耐心等待、此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mirza:   

    我们的器件没有 TI 模式规格、 但包含了一个详细介绍应使用的正确 SPI 协议/寄存器的详细信息部分。  DRV835xF 数据表的第8.5节和第8.6节 应提供开始驱动所需的所有信息。  

    我认为 TI 模式必须是 STM32G474VET3固有的、而不是我们的驱动器。   

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!