This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:PWM 频率限制

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1286521/drv8701-pwm-frequency-limit

器件型号:DRV8701

我有一个基于 DRV8701E 的有刷电机驱动器、并且想要使用 MCU 生成的 PWM 来斜升电机。  看起来内部斩波频率为~37kHz (1/(toff +消隐))。  外部 PWM 频率的实际上限是什么?   我的 FET 的 Qg 为29nC。  我强烈希望它是听不到的。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Matthew、

    您说得对、它支持最高200nC 的40kHZ FET。  

    如果这是一种新设计、我建议查看 DRV8706、它要新得多、并且支持高达100kHz。  

    此致、

    雅各布