This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251A:低 RPM 控制方案

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1287022/drv8251a-low-rpm-control-scheme

器件型号:DRV8251A

对于小型有刷电机-

什么控制方案忽略成本、效率和解决方案尺寸、当速度远低于电机标称 RPM 时、能够提供最佳的变速运行:

——可变电压或
电机的额定电压是 PWM 吗?

在这种情况下、"最佳"包括平稳、安静地运行和防失速。  关于失速、PWM 似乎最好、因为这会施加最大扭矩(至少瞬间)。  只是寻找一个专家意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SRB、  

    为了让有刷直流电机一开始就旋转、您需要很大的浪涌电流。 较大的电压和较高的占空比将为您带来该结果、然后您可以在较低的 RPM 下降低占空比。 如果需要静默运行、则 PWM 也是有利的、就像 PWM 频率> 20kHz 一样、应降低噪声。 它旋转需要最小占空比、该占空比由电机时间常数(L/R)决定。 高电平时间和低电平时间应大于该时间常数。

    此致!

    凯尔蒂