This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983-Q1:相关问题

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983-Q1, DRV10983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1286680/drv10983-q1-related-question

器件型号:DRV10983-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV10983

您好、专家!

我们的客户在设计 DRV10983-Q1时遇到一些问题、您能为其提供帮助吗:

PN

问题说明

回复

1

DRV10983

当为 DRV10983的降压模式选择 LDO 模式时、DS 串联电阻为39 Ω、这个可选吗、设计方法以及是否有设计指南?

2

DRV10983

当速度为0时、10983芯片是否支持 BrakeMode 以实现电机保持功能?

3

DRV10983

10983芯片支持相电流回读功能吗?

4

DRV10983

10983芯片是否支持电流限制配置?

5

DRV10983

能否在电机的开环拖动阶段检测到堵塞?

6

DRV10983

10983芯片的故障诊断是什么?

7

DRV10983

DRV10983、如果客户需要估算转矩、就需要采样相电流、但既然 MOS 集成、有没有电流采样解决方案?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当为 DRV10983的降压模式选择 LDO 模式时、DS 串联电阻为39 Ω、这个可选吗、设计方法以及是否有设计指南?

    [/报价]

    LDO 操作需要39欧姆。 不确定"如何设计"是什么意思。 只需遵循数据表中的原理图即可。  

    当速度为0时、10983芯片是否支持 BrakeMode 以实现电机保持功能?

    [/报价]

    否、此器件不具有此功能。

    10983芯片支持相电流回读功能吗?

    [/报价]

    是、请检查数据表中的寄存器映射(第8.5.2节)。  

    10983芯片是否支持电流限制配置?

    [/报价]

    是的、要承担。 请查看数据表(第8.4.7节)。  

    能否在电机的开环拖动阶段检测到堵塞?

    [/报价]

    是的、器件将触发"开环卡住"故障。

    10983芯片的故障诊断是什么?

    [/报价]

     有关更多详细信息、请查看调优指南。

    Unknown 说:
    DRV10983、如果客户需要估算转矩、那么就需要采样相电流、但既然 MOS 已经集成、是否有办法对电流采样?
    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote][/quote][/quote]

    相电流可从寄存器地址0x04读取。

    [/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote]