主题中讨论的其他器件: DRV10983
您好、专家!
我们的客户在设计 DRV10983-Q1时遇到一些问题、您能为其提供帮助吗:
否 |
PN |
问题说明 |
回复 |
1 |
DRV10983 |
当为 DRV10983的降压模式选择 LDO 模式时、DS 串联电阻为39 Ω、这个可选吗、设计方法以及是否有设计指南? |
|
2 |
DRV10983 |
当速度为0时、10983芯片是否支持 BrakeMode 以实现电机保持功能? |
|
3 |
DRV10983 |
10983芯片支持相电流回读功能吗? |
|
4 |
DRV10983 |
10983芯片是否支持电流限制配置? |
|
5 |
DRV10983 |
能否在电机的开环拖动阶段检测到堵塞? |
|
6 |
DRV10983 |
10983芯片的故障诊断是什么? |
|
7 |
DRV10983 |
DRV10983、如果客户需要估算转矩、就需要采样相电流、但既然 MOS 集成、有没有电流采样解决方案? |
非常感谢。