This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV201:行为问题

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1286589/drv201-behavior-question

器件型号:DRV201

团队、

客户在  试验电路板环境中使用 TI 的 DRV201 IC。

它们 可以写入此 IC 中的寄存器、并通过读回确认发生了写入。  

除两个寄存器外、所有寄存器都是如此。

 

DRV201数据表中、寄存器3和4用于确定寄存器7.6.1地址映射中器件的电流驱动

 

这两个寄存器是否存在会导致它们被写入但回读操作不是被写入操作的情况?

提前感谢、  

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron、

    寄存器3主要是只读的、因此即使您写入该寄存器、位7:2也不会发生任何情况。   

    请查看有关 VCM 电流的注意事项、您必须同时更新 MSB 和 LSB 寄存器。  我建议写入 MSB 寄存器的位0和位1、然后更新 LSB 寄存器、再读取该值。  

    也请参阅图10。 顺序写入-在更新 VCM_CURRENT 寄存器时、您可能需要执行该顺序写入。

    此致、

    雅各布