请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8834 大家好、
我的客户希望查看这款电机驱动器的性能。
我们是否有推荐的电机或您使用过的电机并且知道其性能良好?
谢谢。
卢克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Luke、您好!
电机选择取决于应用和系统要求、如电源电压、PWM 频率等。
DRV8834还是一款双路 H 桥电机驱动器、这意味着它可被用于一个步进电机或两个 BDC 电机。 客户希望使用哪种电机?
此外、如果可能、请提供系统要求以协助提供任何可能的电机建议。 由于市场上因位置而异的电机种类繁多、因此客户最好先提供电机建议。
DRV8834具有多用途的驱动能力、前提是所选的电机符合产品页面上列出的参数并且在建议的运行条件下运行。
此致!
大卫