请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8832 主题中讨论的其他器件:DRV8411
您好!
您是否具有类似器件、且最大输入电压至少为8V?
我需要一个最小输入电压不超过3.8V、最大输入电压高于8V 并且还能够满足 Isense 的 H 桥、即具有独立的信号和电源返回
您可以根据此标准推荐任何器件吗?
此致、
时间
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tim:
TI 提供了多种符合您提供的规格的双路(步进或两路有刷直流)电机驱动器。 具体而言、DRV8411是具有电流调节功能的双路 H 桥电机驱动器示例。

以下是产品页面的链接、可帮助您了解提供的更多功能。
DRV8411: https://www.ti.com/product/DRV8411
此外、请查看所有可按项目所需应用参数进行筛选的 TI 电机驱动器。
TI 电机驱动器: https://www.ti.com/motor-drivers/overview.html
此致!
大卫