This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:DRV8718-Q1 PWM 延迟

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1287149/drv8718-q1-drv8718-q1-pwm-delay

器件型号:DRV8718-Q1

您好!

下面是我的客户提出的一个问题:

当 IN1和 IN2输入相同的 PWM 信号时、GL1和 GL2输出具有不同的延时时间。 当驱动器拉电流为12mA 时、该间隙约为1uS、并且可以通过降低到7mA 的电流来修复该间隙。 您能找出2个栅极驱动器间隙的原因、并说明如何避免出现这种间隙。 谢谢!

汤姆·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。

    GL 的 TPD 典型值为300ns。 因此、GL 不应具有与 INX 切换之间的此类1us 差值。

    但是、如果您的机箱在 GL 切换之前具有高侧切换、例如左侧切换机箱、许多因素可能会影响 GL 启动之前的时序。 外部 FET、在 GH/GL 引脚上加载等。 这可能会导致 GL1和 GL2启动之间出现间隔。

    此致

    森田真也