This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:降压稳压器默认输出仅为2V、会阻止 IIC 通信以实现欠压保护

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1288148/mcf8316a-the-buck-regulator-default-output-is-only-2-v-which-prevents-iic-communication-for-undervoltage-protection

器件型号:MCF8316A

大家好、

FB_BK 的初始上电电压始终仅为2V 左右、这会导致 IIC 无法正常通信、而连接外部5V 电源后、该器件能够正常工作。

客户已尝试更换芯片、但仍可重现此问题。 在 FB_BK 和 SW_BK 选择22R 电阻器连接、客户没有47uH 和22uH 电感、但尝试更换10uH 电感器、该问题仍然存在。

AVDD 和 DVDD 处的电压正常、提供24V 电压、 驱动电路如下:

1) 1)问题是否因空载而造成?

2) 2)外部5V 上拉电压是否会对器件造成任何不利影响?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry:

    C20的额定电压是否是降压转换器输出目标电压的2倍? 否则、可能会导致电容器降额、这意味着其有效电容更低、降压输出电压场景中也会更低。 有关电容器降额的更多信息、请参阅 大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项应用 手册的4.1.1部分。

    Unknown 说:
    1)问题是否是由于空载?

    降压转换器没有负载、不太可能导致降压转换器输出为低电平。

    Unknown 说:
    2)外部5V 拉高电压是否会对设备造成任何不利影响?

    我假设客户是指在 FB_BUCK 引脚上放置一个5V 上拉电阻? 如果我的假设是正确的、这不会导致任何问题、如果您未使用降压输出、您甚至可以 拆装所有降压元件、并将 AVDD 等电压源连接 到 FB_BUCK。 有关更多信息、请参阅我们的常见 MCx 原理图和布局常见问题解答中的问题7。

    此致、

    约书亚