请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8353RS-EVM 主题中讨论的其他器件:DRV8353
团队、您好!
我们正在研究用于 BLDC 电机应用的 DRV8353和 F28027F。 我连接了24V BLDC 电机工作正常。
当我们连接 48V PMSM 电机时、电机出现轻微振动、这时电机未运行。
我们需要修改文件的参数是什么?
请查找24V BLDC 电机工作参数和48V PMSM 电机参数文件的附件。


谢谢。
T.Premkumar.