This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434EVM:在不使用 Cloud Agent 的情况下运行 GUI

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1286993/drv8434evm-running-the-gui-without-cloud-agent

器件型号:DRV8434EVM

您好!

我尝试针对 DRV8434EVM 套件在本地运行 GUI、但在尝试连接到 GUI 时遇到了各种问题。 我能够使用一次性管理员访问权限在我的工作笔记本电脑上安装 GUI (DRV84xx 0.1.4)和关联的运行时(GC 7.4.1)、但由于 GUI 尝试连接到 TI Cloud Agent、我最终仍收到错误消息(请参阅下文)。 我已经验证了 GC 运行时安装错误、并且确实按照错误窗口中的建议正确定位了运行时安装程序和应用程序。 这里是否有任何工作要做、或者是否不可能在采用现代公司 IT 策略的笔记本电脑上运行 GUI?

谢谢。

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    您是否能够成功运行云版 GUI? 可以使用以下链接 https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV84xx/ver/0.1.4/来运行该应用程序。 在使用此链接之前、请使用您的 myTI 凭据登录 dev.ti.com/gallery。

    对于本地应用程序安装、再重新安装一次 Runtime 可能是有益的。 可以使用该链接 https://software-dl.ti.com/ccs/non-esd/gui_composer/runtime/gcruntime-7.4.2-windows-installer.exe 下载运行时安装程序。  

    我们知道运行时的自动安装 会受到 某些 IT 策略的影响。 大多数时候手动安装运行时间通常是有效的。 我希望重新安装可以为您解决这些问题。 让我们知道情况如何。 感谢您在此论坛中发帖。

    这就是工作 GUI 的"帮助">"关于"窗口的显示方式:

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    遗憾的是、我们的公司 IT 政策禁止安装浏览器扩展、因此我无法使用 GUI 的云版本。  

    关于重新安装、我现在已经进行了两次、但我可以重试。 作为参考、下面是我当前安装的"帮助->关于"屏幕截图:

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的更新。 因此、运行本地应用程序是您的唯一选择。 某种情况也会阻止运行时运行。 GUI Composer 桌面和云应用在其 后端使用 Node.js javascript 运行时环境。  它 创建一个具有 IP 地址的本地主机  127.0.0.1.此本地地址是否会被您的 IT 策略阻止? 或者-如果您的 PC 配置为使用代理,则需要确保针对此 localhost 地址127.0.0.1绕过代理。 我希望这对您有所帮助。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对拖延表示歉意,但我现在只能回到这个问题上来。 它看起来像是在 javascript 运行时环境被阻止时发生了一些事情。  

    我最终找到了一台未联网的计算机来安装软件,结果成功了。 谢谢。  

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    我很高兴您可以在非联网计算机中使用它。 感谢您的更新。

    此致、Murugavel