This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:。

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1287173/drv8703-q1

器件型号:DRV8703-Q1

正如您提到的、我们已经将 SP、SN 引脚连接到 GND、因此现在它们之间没有电压间隙

但我们面临以下情况。  

当我们在 IN2引脚中输入33[%] PWM 占空比时、所有 VDS 监控功能被禁用、SP-SN 电压差为"0"、但 OCP 标志为高电平

(模式为"1"、IN1为高电平、低于32[%]占空比即可正常工作、PWM 频率为80[kHz])

您能告诉我有关这个问题的任何可能性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 平权,

    您是否测量了输出端的电流以了解 OCP 误差是否合法?  你对输出有什么负载?  

    同样的情况是否会在较低的 kHz 发生、如20kHz?  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将螺线管用作负载、但即使我设置了空载、也会发生上述情况(打开螺线管)、

    20kHz PWM 输出也设置了 OCP 位。

    但是、我发现它们(20[kHz]和80[kHz])会在绝对 PWM 开启时间增加超过4[us]时设置 OCP 位。

    (在80[kHz]控制中占空比接近33[%]、在20[kHz]中占空比接近8[%])

    它可以是提示吗? 关于此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 平权,

    当 OCP 位发生变化时、nFAULT 引脚是否为低电平?  我认为这可能是 SPI 通信问题。   

    在禁用 VDS 感应且输入端短接至 GND 的情况下、除非 VDS 引脚 GND 和真实 VDS 之间存在电压差、否则不应发生 GND/OCP 故障

    此致、

    雅各布