This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:有关 DRV8350S 电路连接的问题

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1288562/drv8350-questions-about-drv8350s-circuit-connection

器件型号:DRV8350

大家好、

我想问您一个有关 DRV8350S 电路连接的问题。

DRV8350S 的30引脚 GND 是否应该连接到电源 GND? 或者我应该将其连接到信号 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamadadai:  

    引脚30、GND、建议被连接至 PCB 的系统级接地。  如果您的系统采用分离接地架构、它很可能 会连接到电源接地。

    此致、

    -约书亚