This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8256PEVM:控制 DRV8256EPWPR

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1288561/drv8256pevm-controlling-the-drv8256epwpr

器件型号:DRV8256PEVM

您好、 去年我在您的帮助下使用了 DRV8256PPWPR 电机驱动器、它运行良好。 但是、它需要 MCU 提供2个 PWM 引脚、在新设计中、我将具有2个电机、而不是1个电机。 因此、为了使用2个 DRV8256PPWPR、我需要4个 PWM 引脚、我不确定是否可以使用。

但 DRV8256EPWPR 几乎是相同的、我认为它可以对我起作用。 它没有 IN1/IN2、而是 EN 和 PH。 我是否正确、我只需要一个数字引脚来设置 PH 高电平或低电平以确定方向、然后只需要一个 PWM 引脚连接到 EN 来控制速度? 如果是、我希望每个电机驱动器只需要1个 PWM 引脚、而不是2个。

谢谢