This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8213:查看原理图

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1289925/drv8213-review-the-schematic

器件型号:DRV8213

您好!

我的客户想要将 DRV8213用于电子快门驱动器应用、您能帮我查看原理图并提出建议吗?

反向和正向电流均为250mA、开关时序为25ms。 CINRUSH (C22)值为3.9nF、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    查看完原理图后、看上去一切正常。

    但是、您能否确认 切换时序是25毫秒意味着什么?  

    如果应用要求失速检测的时间(tINRUSH)忽略25ms 的电机浪涌电流、则是、设置 CINRUSH (C22)= 3.9nF 是正确的。  

    此致!

    大卫