This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434A:旋转问题

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1289780/drv8434a-spinning-issue

器件型号:DRV8434A

大家好、

问题:电机不旋转。

电源为15.8V、这是正常的。 睡眠和使能处于高电平。 FAULT、TRQ 和 STL_REP 为低电平。 M0和 M1处于高电平、

对于 CPL 和 CPH 引脚、普通电路板具有脉冲波形、而当前电路板没有。

对于输出引脚、AOUT1、AOUT2、BOUT1和 BOUT2在正常电路板上具有2.4V 输出、但在当前电路板上不具有此输出。

客户想知道不正确的 CPL、CPH 波形是否会影响输出、以及电机未锁定是否也与此问题有关? 如果是、这是 焊接问题还是该 IC 损坏?  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里