This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1EVM:客户是否可以去除 BEMF 感应电路?

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305-Q1EVM, TMS320F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1289502/drv8305-q1evm-can-customer-remove-the-bemf-sensing-circuits

器件型号:DRV8305-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: TMS320F28027F

客户希望使用与  DRV8305-Q1EVM 类似的设计来进行水泵设计、并采用无传感器控制方案。 他们希望移除 BEMF 传感电路。 但是 、如果是、DRV8305-Q1EVM 无法按预期运行。  

您能帮助说明一下他们是否可以在自己的设计中移除这些电路吗? 如果是、需要在使用 F28027F 的现有固件中进行哪些更改? 他们计划改用 F28035作为控制器、但我们发现现有固件在 TMS320F28027F 上使用了 InstaSPIN-FOC、那么 F28035如何在软件中使用相同的算法呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:   

    这种独特配置的可能更改和功能限制将需要本周进行一些研究、 如果需要提出任何其他问题、我将继续跟进。  

    建议另一种器件设计可能会更好:您能否为此基于 DRV8305-Q1EVM 的设计提供必要/所需的任何特定 DRV 规格?  

    此致、  

    -约书亚