This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306:输出始终为对齐

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1288700/drv8306-the-output-is-always-at-align

器件型号:DRV8306

大家好、

输出始终处于"与使能和 PWM 正常输入对齐"状态。 以下电路由客户设计、无论霍尔传感器的状态如何、都无法更改输出状态、始终"对齐"。

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    只是确认一下、您是否可以使用示波器或 DMM 来测量 HPx 引脚的电压、并在电机旋转时检查霍尔信号是否正确进入 DRV8306?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

    感谢您的支持。

    可以确认、在电机旋转时、来自霍尔传感器的信号已正确地传入 DRV8306。

    先前已通过示波器测量 HPx 波形、当电机手动转动时、系统会接收到正常的霍尔信号、与表2信号的顺序相对应。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    当电机卡在对齐状态时、能否提供两个截图:

    1. 在尽可能靠近 DRV8306引脚和 霍尔电源一起测量的 HPx 信号?
    2. GHA 和 GLA 信号以及 VM 和输入 PWM?

    此致、

    约书亚