大家好、
(1)表8-12中所示的负载条件是什么?
(2)是否具有建议的 nFAULT 电流范围? 我们将通过使用5V 电源和500 Ω 上拉电阻器、使用10mA SINC 电流到 nFAULT、 这没问题吗?
此致、
大内町
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
(1)表8-12中所示的负载条件是什么?
(2)是否具有建议的 nFAULT 电流范围? 我们将通过使用5V 电源和500 Ω 上拉电阻器、使用10mA SINC 电流到 nFAULT、 这没问题吗?
此致、
大内町
尊敬的 Ochi-San:
1)
您是否参考此表:
负载配置以及它是开路还是连接都显示在加载/打开列中。 你能否告诉我这是不是你的问题,如果不是,你能给我更多的澄清。
2)
5 mA 是最大灌电流、因此10 mA 将违反该规格。
以下是有关调整上拉和下拉电阻器大小的本应用手册中的一个很好的内容: 为开漏输出选择适当的上拉/下拉电阻器(TI.com)
此致!
凯尔蒂
您好 Ochi-San:
1) 1)您是否参考此表:
然后、对于给定的负载配置、您可以设置故障反应、并查看 IPROPI 和 ITRIP 是否可用。 这仅适用于 HW 型号的独立模式。
2)
在本例中、IOL 为5 mA、您不想超过该规格以确保 VOL (数据表中的 VnFAULT)不超过0.3V。 我认为您可以只编辑标题、它应该没问题。 我之前发送的应用手册屏幕截图仍然适用。
此致、
凯尔蒂
尊敬的 Kreethi:
1) 1)您是否参考此表:
然后、对于给定的负载配置、您可以设置故障反应、并查看 IPROPI 和 ITRIP 是否可用。 这仅适用于 HW 型号的独立模式。
[/报价]"高侧负载"是否测量"两个高侧 FET 均已导通"?
[/quote]2)
在本例中、IOL 为5 mA、您不想超过该规格以确保 VOL (数据表中的 VnFAULT)不超过0.3V。 我认为您可以只编辑标题、它应该没问题。 我之前发送的应用手册屏幕截图仍然适用。
[/报价]您是否意味着我们需要高于5mA 的灌电流、以确保 VOL 不超过0.3V (下拉电阻器 没问题)? 或者您是说我们需要使用 Rpullup_min = 5V / 5mA = 1k Ω?
此致、
大内町