This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8906-Q1:表8-12中显示的负载条件是什么? nFAULT 电流限制?

Guru**** 1228650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1281104/drv8906-q1-what-is-load-condition-shown-in-table-table-8-12-nfault-current-limitation

器件型号:DRV8906-Q1

大家好、  

(1)表8-12中所示的负载条件是什么?

(2)是否具有建议的 nFAULT 电流范围? 我们将通过使用5V 电源和500 Ω 上拉电阻器、使用10mA SINC 电流到 nFAULT、 这没问题吗?

此致、
大内町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ochi-San:

    请给我24小时的时间来了解这一点并与您联系。

    此致、

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ochi-San:

    1)

    您是否参考此表:

    负载配置以及它是开路还是连接都显示在加载/打开列中。 你能否告诉我这是不是你的问题,如果不是,你能给我更多的澄清。  

    2)  

    5 mA 是最大灌电流、因此10 mA 将违反该规格。  

    以下是有关调整上拉和下拉电阻器大小的本应用手册中的一个很好的内容: 为开漏输出选择适当的上拉/下拉电阻器(TI.com)

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:  

    为困惑道歉。 此问题与 DRV8243H-Q1相关。 如果我必须重新制作 E2E 主题、您能告诉我吗?

    (1)表8-12中所示的负载条件是什么?

    (2)是否具有建议的 nFAULT 电流范围? 我们将通过使用5V 电源和500 Ω 上拉电阻器、使用10mA SINC 电流到 nFAULT、 这没问题吗?

    此致、
    大内町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi-San:  

    您能否将其发布为新的 e2e 主题?  

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi-San:  

    1) 1)您是否参考此表:

    然后、对于给定的负载配置、您可以设置故障反应、并查看 IPROPI 和 ITRIP 是否可用。 这仅适用于 HW 型号的独立模式。

    2)  

    在本例中、IOL 为5 mA、您不想超过该规格以确保 VOL (数据表中的 VnFAULT)不超过0.3V。 我认为您可以只编辑标题、它应该没问题。 我之前发送的应用手册屏幕截图仍然适用。

    此致、

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kreethi:  

    1) 1)您是否参考此表:

    然后、对于给定的负载配置、您可以设置故障反应、并查看 IPROPI 和 ITRIP 是否可用。 这仅适用于 HW 型号的独立模式。

    [/报价]

    "高侧负载"是否测量"两个高侧 FET 均已导通"?

    2)  

    在本例中、IOL 为5 mA、您不想超过该规格以确保 VOL (数据表中的 VnFAULT)不超过0.3V。 我认为您可以只编辑标题、它应该没问题。 我之前发送的应用手册屏幕截图仍然适用。

    [/报价]

    您是否意味着我们需要高于5mA 的灌电流、以确保 VOL 不超过0.3V (下拉电阻器 没问题)?  或者您是说我们需要使用 Rpullup_min = 5V / 5mA = 1k Ω?  

    此致、
    大内町

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ochi-San:

    1) 1)高侧负载突出显示:

    2)低于5 mA、以不超过 VOL 规格。  

    Rpullup_min = 5V / 5mA = 1kohm

    是的、这会为您提供最小上拉电阻。

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:  

    1) 1)高侧负载突出显示:

    [/报价]

    我知道我们需要根据使用的是低侧负载还是高侧负载来选择合适的 RLVLxOF6。

    对于高侧负载配置、下部 ISENSE 是否不正常是拼写错误吗?  

    此致、
    大内町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi-San:  

    这不是一个拼写错误。 高侧 FET 上的电流检测功能可检测流经 VM -> OUTx-> LOAD 的电流。 数据表中指出了这一点:

    此致!

    凯尔蒂