This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:MCT8316Z:

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1285137/mct8316z-mct8316z

器件型号:MCT8316Z

您好
我们正在考虑按以下方式操作 MC8316ZR:

-PWM 始终为100%占空比(PWM ="1")
-ILIM 将连接至 DAC (容差:AVDD/2至(AVDD/2 - 0.4))

通过 DAC 控制电机、从而改变 ILIM 电压电平。

是否可以使用这种操作模式?

Tnx、Ranny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Canny:

    可以完成此运行模式。 使用 DAC 调整 ILIM 引脚上的 电压以在 电机旋转时控制电机电流限制不会导致任何问题。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua


    在这种情况下、当 ILIM 由 DAC 控制时、可以驱动到电机的最小电流是多少?
    我可以获得4mA 吗?
    4mA 分辨率是否可以被支持(4mA、8mA、12mA、16mA….2A)?

    Tnx、Ranny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Canny:

    我需要一些时间来深入了解这一点。 我的目标是在下周一之前得到您的回复。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua

    有任何关于4mA 分辨率的新闻?

    Tnx、Ranny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raanan、

    我仍在等待我们的系统团队对此作出回应。 我会在一周结束时和你在一起。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rannan:

     ILIM 引脚 应能够支持任何 DAC 分辨率。 MCT8316Z 使用模拟比较器、该比较器获取内部 CSA 输出和 ILIM 引脚上的电压作为输入、以设置逐周期电流限制。 由于使用此模拟比较器、电流限制是模拟的、可以设置为 AVDD/2至 AVDD/2-0.4V 范围内的任何电流电平。

    此致、

    约书亚