This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:采样电阻器滤波问题

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1289773/drv8353-sampling-resistor-filtering-issue

器件型号:DRV8353

大家好、

客户使用 DRV8353H 设计了电路、目前希望使用单电阻器采样方法对总电流进行采样、原理图中包括以下内容:  

R14是采样电阻。 由于收集到大量的信号噪声干扰、客户希望使用 R29、R30和 C52构建滤波器。

R29和 R30组装有10K 电阻器 、使 spa 引脚电压超过1V、这会导致过流故障、因此必须使用0Ω 电阻器来代替 R29和 R30。 但这种方法不会滤除干扰噪声。

客户希望知道这是否是由于10K 值过大造成的? 如果他们想要构建一个10kHz 低通滤波器、应该为 R29、R30和 C52选择什么值? 您能提供一些建议吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:  

    我们通常建议将1000pF (1nF)电容器与 R14并联、而不是10nF、以对 CSA 输入进行滤波;如果使用1000pF 电容器、您可以尝试将 R29的电阻值设置为1.5kOhm、以获得截止频率。 为~10kHz。  

    我们还建议使用使用2200pF 的 RC 滤波器对输出 SOx 进行滤波。

     请告诉我、此设置是否能产生更好的滤波结果。

    此致、

    -约书亚