This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306:使用 DRV8306很难启动电机

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1282563/drv8306-it-is-difficult-to-start-the-motor-with-drv8306

器件型号:DRV8306

大家好、

客户团队在使用 DRV8306时难以启动电机。 当电机空载时、通常大多数时间都可启动电机。 然而、当电机负载时、即使负载较小、也会有启动困难。 此时、如果为电机提供扭矩、则 可以启动电机。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/DRV8306.pdf

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    当电机被命令开始旋转时、我能否提供两个捕获结果、一个是 SHx、GHx、GLx 和 VDRAIN、另一个是输入 PWM、SHx 和 ISEN? 我想检查是否超过了 Vlimit、这会限制电机可用的电流。

    此致、

    约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

    感谢您的支持。

    由于 它们很难测量这些信号、因此它们会尝试重新绘制 PCB 并准备收集这些信号。  

    他们将在制造新的 PCB 后测试上述信号。

    还有一个问题:

    在 TI 的 评估板上、HPx 通过上拉电阻连接到 DVDD、HNx 通过分压电阻连接到 DVDD/2。(单端霍尔信号)

    客户也通过上拉电阻将 HPx 连接到 DVDD、但将 HNx 直接连接到 GND。

    此连接是否有任何问题? 这可能是 由于这种连接、电机无法通过负载启动的原因吗?

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    将 HNx 引脚连接到 GND 不应导致无法驱动电机、尤其是当电机可以无负载旋转时。

    通常能够在没有负载的情况下旋转、然后出现 负载启动问题、但在负载下旋转正常、这表明电机没有足够的电流来克服所需的启动扭矩。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我们将此主题标记为已关闭、请告知我们 客户的 问题是否已得到解决。

    此致、

    约书亚