This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:rpm 反馈不准确。

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1288635/drv10983-rpm-feedback-is-not-accurate

器件型号:DRV10983

您好、先生!

我正在使用电机周期寄存器读取风扇速度反馈。 但我观察到在某些实验板中、读取 RPM 时出现错误、该误差几乎是10RPM 或更高的差异。

主席先生,为何在某些板块发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周期寄存器中的速度回读为估计值、可能存在错误。 电机周期寄存器报告的值是多少、实际值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计算后的值为370RPM、但实际 RPM 为380、但在某些 DRV IC 中观察到这种类型的误差。 大多数 DRV IC 仅显示2RPM 或3RPM 的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik,

    该器件没有内部速度环路、因此由于风扇叶片角度/重量/尺寸等导致的任何轻微负载变化都可能导致速度变化。 如果您希望更大限度地减少速度误差、我们建议使用外部 MCU 来实现外部速度环路。  

    有关实现速度环路的更多详细信息、请参阅此参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-01496

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用外部 MCU 来执行速度环路稳定、但问题是 drv 速度回读本身发送的 RPM 较少、就像风扇处于380、它 反馈 RPM 大约为370 、因此我的速度环路基于 RPM、所以基于反馈 RPM 它将转速设为380伏并稳定下来、但我们观察到的实际 RPM 为390或更高、这是不可接受的。 只有部分 DRV IC 会出现这种情况? 为什么会这样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们会尽快回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik,

    您能否检查 FG 引脚的频率并与报告错误速度的器件上的电机周期寄存器进行比较? 您的风扇有多少个极对?  

    此致、

    维什努