您好!
我正在使用 DRV2605L 设计基于触觉技术的产品原型。 自动校准成功完成时出现问题。 我在闭环模式下使用 LRA。 LRA 具有以下参数:
- RMS 电压: 2.83VRMS
-共振频率: 160Hz
我正在使用以下寄存器设置:
- 反馈寄存器(0x1A):0xB6
- 额定电压(0x16):0x78
- 过驱(0x17):0xBD
- CONTROL1 (0x1B):0x1b
- Control2 (0x1C):0x75
- Control3 (0x1D):0x8C
- Control4 (0x1E):0x40
我正在使用连接到我的触觉电机的 Seeed Studio 触觉电机 v0.9板。 对我可以尝试什么有什么建议?
谢谢
亚伦