This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:LaunchxL-F280025C 的 JP1、JP2、JP3 (GND、3V3、5V0),当与 DRV8353RS-EVM 连接时,它们是否应保持开路?

Guru**** 2132390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353RS-EVM, LAUNCHXL-F280025C, DRV8353
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1289506/drv8353rs-evm-jp1-jp2-jp3-gnd-3v3-5v0---of-launchxl-f280025c-should-they-be-kept-open-when-connected-with-drv8353rs-evm

器件型号:DRV8353RS-EVM
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280025CDRV8353

您好!

我的设置是 Launchxl-F280025C + DRV8353RS-EVM、用于 BLDC 电机控制。

由于 DRV8353RS-EVM 具有3.3V 稳压器,我是否应该使 Launchxl-F280025C 的 JP1、JP2、JP3保持开路并将 JP9短路(从3V3升压到5V)?

来自350mA 12V/Launchxl F280025C +霍尔传感器接口的 DRV8353电路板的3.3V 电压能否提供所需的电源?

我的问题是 、如果我使 JP1、2、3短路、3.3V 稳压器 IC 可能会失效?

请建议正确的处理方式。

此致、

阿尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    让我尝试更好地了解您要尝试执行的操作。  

    您是否尝试使用涉及 JP9的升压转换器选项?

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara。

    用户指南中建议的现有配置将缩短 F280025C 电路板和 Drv8353电路板上的3.3V 稳压器输出。  
    请检查此项、测试并尽早回来。  
    此致、  
    阿尼尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    根据我的理解、您只是想了解  Launchxl-F280025C 与 DRV8353RS-EVM 的硬件配置吗?

    请参阅以下指南(本例中为第11页)

    https://www.ti.com/lit/ug/spruj26/spruj26.pdf?ts = 1699499556611&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    请告诉我这是否解答了您的问题。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara。

    请查看我之前发表的文章中的文字>>>  用户指南中建议的现有配置将缩短 F280025C 电路板和 Drv8353电路板上的3.3V 稳压器输出。  

    我已按照用户指南中的第11页完成配置。  至此、我看到   Launchxl-F280025C 的3.3V 和 DRV8353RS-EVM 的3.3V 短路。  我的理解是、这是不正常的。  希望您现在了解这个问题。  请让我知道如何处理这个。

    此致、

    阿尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    根据我的理解、 已使用手册中的配置对 Launchxl-F280025C 和 DRV8353RS-EVM 进行了测试。 如果您按照配置进行操作、应该不会出现诸如电路板短路之类的问题。 从手册中看,JP9保持打开,JP1、2、3较短。

    尽管如此、我会与我的团队确认、以确保情况确实如此。 我将在下周早些时候提供最新情况。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara。

    请咨询您的团队、尽早回来。

    此致、

    阿尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    团队已经确认、  来自 电机控制 SDK 通用工程和实验室的 Launchxl-F280025C 和 DRV8353RS-EVM 配置已经过测试、如果您正确遵循说明、应该不会导致任何问题。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yara……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题

    此致、

    亚拉