This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306:DRV8306设计的驱动电路 ABC 三相输出波形错误、电机转速较慢、占空比不能升高到50%以上

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1289770/drv8306-the-abc-three-phase-output-waveform-of-the-drive-circuit-designed-by-drv8306-is-wrong-the-motor-speed-is-slow-and-the-duty-cycle-cannot-be-raised-to-more-than-50

器件型号:DRV8306

大家好、

以下两个信号是控制信号 PWM 和 A 相电压波形。  如图所示、黄色信号表示 A 相电压波形、其为梯形波形。  另一个绿色信号表示 PWM 波形。

我发现、即使我给 DRV8306的 PWM_PIN 一个100%占空比的 PWM 信号、电机转速仍然很慢、约为正常状态的60%。  因此我收集了驱动电路的三相电压波形和 PWM 波形。  总的来说、驱动电路的三相波形呈现梯形波、这似乎是正确的。  但当我扩大波形时、我发现有问题。

下图具有40kHz 的 PWM 额定值和约30%的占空比、 可以看出每两个脉冲就可以与 PWM 脉冲同步。  但在这两个脉冲之间、始终有一个在经过上升沿后瞬时下降的脉冲。  这让我预计使用30%的占空比来控制电机转速、但实际上只有15%左右。

下图显示了同样的情况。 下图中的 PWM 占空比约为80%。  

当 PWM 为100%占空比时更是如此。  此时、驱动电路的 A 相调制波形已完全变为占空比为50%的方波。

我认为这也是我的电机转速较慢的原因。  请问 TI 专家、这种现象是什么原因造成的、以及如何解决这个问题。

我的电路原理图如下所示:

4212.T ü DRV8306原理图 pdf

我觉得情况有点像逐脉冲电流限制。

下图显示了 GHX-GND 和 PWM 波形的比较、 这类似于 ABC 三相电压波形。

下面是 GLx - GND 和 PWM 波形的比较、此图以黄色显示 PWM 信号、以绿色显示 GLx 信号。

上述两个方框图的组合非常适合:"如果电流限制激活、高侧 FET 将被禁用、直到下一个 PWM 周期开始。 由于同步整流一直处于使能状态、当电流限制激活时、低侧 FET 将激活、而高侧 FET 将被禁用。'

但我使用的采样电阻非常小、仅为5毫欧、 电机全速运行电流仅为0.5A。  

它不应导致电流限制。

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我们将在下星期三之前向您提供回复。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

    这是 客户程序中 nBRAKE 的一个配置问题、已经解决。

    谢谢。此致、

    切里