This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8213:是否有样片可用?

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8832, DRV8213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1285781/drv8213-samples-available

器件型号:DRV8213
主题中讨论的其他器件:DRV8832

与我之前使用的 DRV8832相比、这个新器件看起来确实很有趣。

何时提供样片? DSG 和/或 RTE 封装?

祝福,蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您 对 DRV8213的关注。DRV8213 IC 已在 TI.com 上发布。 您可以从 TI 网站订购样片。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murugavel,非常感谢您的快速回复。 我未被允许申请样片、但我刚刚发送了一份申请、请求允许我这样做。

    -我们希望它能起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、谢谢。 如果问题未解决、请务必告知我。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    订购的样品!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢-我的订单似乎被取消了! 无解释
    订单号:T04604141

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIM:

    抱歉、您 在获取此器件的样片时遇到问题。 下单后、您是否收到了订单确认电子邮件之外的一封电子邮件、其中要求您"接受或拒绝您的样片订单"、并且您接受了该邮件并点击该电子邮件中的超链接"接受"? 我注意到、有时这封电子邮件会被过滤到垃圾邮件文件夹中。 我只是想确保您 通过单击"接受"完成此过程。   

    我查看了样片网站、并确认仍可提供免费样片。 您可能希望再次提出免费样片申请。 谢谢。    

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很确定我点击了所有内容-垃圾邮件文件夹中没有任何内容。 我收到了 YHIS:
    "您的订单当前正在处理中、您将再次收到一封包含发货详细信息的电子邮件"

    但我从未收到配送详情。

    我是否应该提出新的支持请求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了! 案例号为 CS2066010。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIM:

    是的、那么这可能是最好的方法。 由于样片支持由另一个组织处理、因此与电子商店相关。 我们提供产品技术支持。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的样例部门不喜欢我的网站-"可疑活动"、听起来有点醒悟。 所以他们拒绝让我获得样本、这是非常遗憾的、因为我期待尝试电流镜功能来实现电流监测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIM:

    很抱歉、我无法提供帮助。 我们是技术支持团队。 样片部门是一个独立的团队。 我理解你的沮丧。 我对这个很抱歉。

    此致、Murugavel