This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:48V 电池系统建议

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1287465/drv8323-48v-battery-system-recommendation

器件型号:DRV8323

您好:

我们将  在当前设计中使用 DRV8323器件、该设计采用24V 电池供电。 我们继续使用48V 的电池。 当电池完全充满时、它达到55.4V。 我们担心这过于接近 DRV8323的60V 工作范围、当再生发生时、它可能会被击中。 我们有一个分流电阻器系统、可以对其进行编程、从而在再生电压超过限值时开始耗散功率、但我担心55.4V 与60V 之间的余量太近。 我看到绝对最大电压为65V。 我的问题是、如果再生时电压尖峰超过60V (但保持在65V 以下)、是否会产生任何不利影响?

我们还研究了 DRV8353SRTAR 、但它似乎到处都缺货。 我想与 TI 代表交谈、看看我们是否可以获得一些样片、并报告我们产品的"数量"。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    遗憾的是、由于电机 BEMF 电压瞬变的额定电压问题、不建议在 DRV8323上使用48V 电压。 通过查看 DRV835x 系列、您选择对了方向。但是、我们在 E2E 上没有讨论有关样片和报价的内容。  

    我的团队正在努力请 TI 代表与您联系。

    谢谢!

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、感谢您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara:

    只是想弄清楚、看看 TI 代表是否仍能接洽以讨论开发和长期购买的报价。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    很抱歉耽误你的时间、但我刚刚给您发送了一封电子邮件、所以我将关闭此帖子。

    此致、

    亚拉