This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z-Q1:有关电机驱动器规格的查询

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A, MCT8316Z-Q1, DRV8300, MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1293765/mct8316z-q1-inquiry-regarding-motor-driver-specifications

器件型号:MCT8316Z-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8300MCF8329A、MCT8329A

尊敬的 TI 团队:

我们遇到了含传感器梯形集成式 FET 电机驱动器 MCT8316Z-Q1。 虽然值得称赞、但我们正在寻找符合我们具体要求的替代配置和控制方法。 请在下面找到我们的规格:

要求规格:

电压:大约60V
电流:高达100A (可接受外部栅极驱动器兼容性)
控制模式:FOC 和梯形
在不依赖外部微控制器 IC 的情况下、首选固定功能机器。

如果您有任何符合这些标准的 IC、我们非常感谢您提供这样的信息、因为它能够完美地满足我们的需求。

感谢您的理解和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    万一系统中出现电压反馈或瞬变、我们通常建议选择额定电压为最大输入电机电压1.5到2倍的驱动器。 如果预期的正常电机输入/工作电压为60V、 则会将选择范围限制在100V 额定栅极驱动器、例如 DRV835x 器件系列或 DRV8300。 遗憾的是、这些额定电压为100V 的栅极驱动器需要使用外部 MCU 来实现电机算法(FOC 或陷波)。

    目前、我们的最高额定电压集成控制解决方案为 MCT8329A 和 MCF8329A、支持65V 的最大绝对值。 这意味着、推荐的应用电压小于40V (对于具有良好稳压电源和较低功率电机的应用、可能为48V)。

    此致、
    埃里克·C·