This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:电流检测带宽是多少?

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1293418/drv8353-what-is-the-bandwidth-of-the-current-sensing

器件型号:DRV8353

您好!

我的客户正在查看 DRV835x 系列、但在数据表中找不到任何有关电流检测放大器带宽的信息。 您能否 共享带宽?  

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    以下是我们为 CSA 指定的规格:

    如果这是您要找的内容、请告诉我。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    客户表示他们以32KHz 的频率运行电机电流环路、PWM 频率更新为64KHz。 这对我们的器件而言是可行的吗?

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    您能否详细说明一下电机电流环路是什么意思? 我们的器件可以处理高达200kHz 的 fPWM 频率。

    此致!
    阿克沙伊