This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8461:与 DRV8462兼容

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462, DRV8461

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1294980/drv8461-compatibility-with-drv8462

器件型号:DRV8461
主题中讨论的其他器件:DRV8462

由于 DRV8461和 DRV8462是快插兼容的、为其中一个开发的固件是否适合另一个器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是正确的。 可兼容寄存器编程。 这是 EVM 固件的实现方式。 唯一的区别是 IFS 值与 VREF 输入电压比例。 此值发布在数据表中。

    此致、Murugavel