This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434:OUT 引脚上的过压保护

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1293865/drv8434-overvoltage-protection-on-out-pins

器件型号:DRV8434

产品营销工程师、

我们的客户使用 DRV8434进行设计、担心电机的电感引起的电压尖峰。  我们有没有参考设计在 OUT 引脚上展示推荐的保护电路以避免过压?

我在 EVM 上没有看到任何内容。

谢谢。
达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    只要大容量电容对于应用而言足够大、并且器件电压在 VM 电压和器件最大工作电压之间有足够的缓冲器、就通常不需要过压电路。  对于步进电机、此电压裕度通常为1.2倍-例如 对于24V VM、您需要额定电压至少为29V 的器件。   

    了解 停止电机–VM 泵浦的技术:  https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/posts/art-of-stopping-the-motor-vm-pumping 

    如果您可以提供一些更多详细信息(步进电机模型、VM 电压、预期电流)、或使用示波器捕获运行时的 VM 电压和电机线圈电流、我们可以提供建议。

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    感谢您的帮助。  我通过电子邮件向您发送了有关电机的信息。  

    我对您的回答有疑问。  如果 VM 为24V、则 DRV8434等器件基于 VM 的绝对最大值为 VM+3V。  因此它们不能在 OUT 引脚上支持29V 电压。  该器件的额定电压为48V、但这似乎无关紧要。  我是否会产生误解?

    谢谢。
    达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Darren、谢谢你提供的电机信息。  

    对于 VM=24V 和48V 额定 DRV8434及该电机、客户应该完全没问题、无需任何额外的过压保护。  我建议大容量电容至少为50uF、最好为100uF 或更高。   

    通过对 电机绕组到驱动器连接进行简单的接线重新配置、您可以查看我们的后驱动单极步进电机作为双极步进电机。  

    我对您的回复有疑问。  如果 VM 为24V、则 DRV8434等器件基于 VM 的绝对最大值为 VM+3V。  因此它们不能在 OUT 引脚上支持29V 电压。  该器件的额定电压为48V、但这似乎无关紧要。  我是否会产生误解?

    同意数据表中的术语令人困惑、但我的理解是、在任何正常操作条件下、这些 VM++V 条件都不应起作用。  只有在该引脚上从外部施加大于 VM 的电压时才应发生这种情况。  让我与一位经验更丰富的同事一起检查、看看我是否能得到比这更好的解释和理解。   

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    我和一位同事进一步确认了我的上述解释。 此外:

    只要启用电桥、步进驱动器就会始终激活 Itrip 机制。 当步进电机停止运转时、BEMF = 0、电流调节仍正常进行。 您可以使用我们的 EVM 轻松尝试。  当电桥被禁用时、用手旋转电机 将生成反电动势。 但是、必须以高 RPM 旋转才能实现 VM +1V。  

    此致!

    雅各布