产品营销工程师、
我们的客户使用 DRV8434进行设计、担心电机的电感引起的电压尖峰。 我们有没有参考设计在 OUT 引脚上展示推荐的保护电路以避免过压?
我在 EVM 上没有看到任何内容。
谢谢。
达伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Darren、您好!
只要大容量电容对于应用而言足够大、并且器件电压在 VM 电压和器件最大工作电压之间有足够的缓冲器、就通常不需要过压电路。 对于步进电机、此电压裕度通常为1.2倍-例如 对于24V VM、您需要额定电压至少为29V 的器件。
了解 停止电机–VM 泵浦的技术: https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/posts/art-of-stopping-the-motor-vm-pumping
如果您可以提供一些更多详细信息(步进电机模型、VM 电压、预期电流)、或使用示波器捕获运行时的 VM 电压和电机线圈电流、我们可以提供建议。
此致!
雅各布
嘿、Darren、谢谢你提供的电机信息。
对于 VM=24V 和48V 额定 DRV8434及该电机、客户应该完全没问题、无需任何额外的过压保护。 我建议大容量电容至少为50uF、最好为100uF 或更高。
通过对 电机绕组到驱动器连接进行简单的接线重新配置、您可以查看我们的后驱动单极步进电机作为双极步进电机。
我对您的回复有疑问。 如果 VM 为24V、则 DRV8434等器件基于 VM 的绝对最大值为 VM+3V。 因此它们不能在 OUT 引脚上支持29V 电压。 该器件的额定电压为48V、但这似乎无关紧要。 我是否会产生误解?
同意数据表中的术语令人困惑、但我的理解是、在任何正常操作条件下、这些 VM++V 条件都不应起作用。 只有在该引脚上从外部施加大于 VM 的电压时才应发生这种情况。 让我与一位经验更丰富的同事一起检查、看看我是否能得到比这更好的解释和理解。
此致!
雅各布