This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:以1.8V 的最低电平驱动 VCC

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1295162/drv8837-driving-vcc-at-minimum-level-1-8v

器件型号:DRV8837

我们 在摄像头项目中使用 DRV8837CDSGR 来控制 IR Cut 驱动器的开/关操作。 SoC Qualcomm QCM6490正在控制它、但问题是 SoC IO 电平仅在1.8V 下工作、那么在1.8V 下运行 DRV8837CDSGR 的 VCC 是否安全?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Abhi、

    是的、这应该是正常的、但如果电压降至欠压以下、我会担心在负载条件下出现任何电压骤降。   

    我建议您考虑使用 DRV8212 或 DRV8212P -它的最小 VM 电压为1.65V、具有更高的电流容量、并且尺寸与 DRV8837相同或更小、具体取决于您选择的封装。  

    此致!

    雅各布