This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:DRV8718-Q1的示例代码

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8872, DRV8718-Q1, DRV8714S-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1293994/drv8718-q1-sample-code-for-drv8718-q1

器件型号:DRV8718-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8872DRV8714S-Q1EVM

大家好、

是否有 DRV8718-Q1的示例代码? 我的客户想要一个具有 DRV8718复函数的代码供其参考。 我的客户也需要 DRV8872和 DRV3245之类的驱动程序代码、ST 可能提供其产品的驱动程序代码、TI 是否会支持这一需求?

我注意到 DRV8718 EVM 可能具有用于驱动 DRV8718的代码、但无法从网站访问、您能否与我分享?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jass、您好!  

    在 EVM 页面(DRV8718S-Q1EVM 评估板| TI.com)上、我们提供了 EVM 的软件、供他们查看参考。  

    如果您可以访问本页面或有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     可以从何处下载代码? 与软件无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jass、

    遗憾的是、我们实际上没有设计用于轻松集成此部件客户系统的示例代码。 但是、您可以下载 EVM 固件和 GUI 源文件。  

    DRV8718页面上的固件链接似乎缺失、但固件与 DRV8714S-Q1EVM 是相同的。  因此、请转到此页面: https://www.ti.com/tool/DRV8714S-Q1EVM#order-start-development

    并下载"SLVC809—DRV87XX_DRV8106-Q1EVM Software"。  您将在"DRV87xx_DRV8106-Q1EVM_Firmware_1.5.zip"中找到固件

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!