This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244H-Q1EVM:无法使用 GUI 驱动12V 直流电机

Guru**** 2560060 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8244H-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1295052/drv8244h-q1evm-unable-to-drive-12v-dc-motor-with-gui

器件型号:DRV8244H-Q1EVM

您好!

我不会撒谎、我还是对 TI MSP430 MCU 比较陌生、对这个电机驱动器模块非常陌生。 我用一个 DRV8244H-Q1EVM 板来驱动外部电机、但使用 GUI 时无法驱动电机。 我一直在尝试阅读文档、并尝试通过跳线按以下方式设置电路板:

  • 模式:  1级(PH/EN)
  • 转换率:  1级(接地)
  • DIAG:  级别1 (接地/禁用)
  • IPROPI:  接地(来自文档:"如果不需要 ITRIP 和 IPROPI 功能、则可以将引脚短接至 GND。")
  • ITRIP:  1级(接地)

唤醒此模块并使用上述设置启动驱动器、显示"移动平均值"和"循环峰值"为大约10安培。 将 IPROPI 启用为1k 会将平均值和峰值推至小于1安培。 我不确定电机驱动器为什么没有运行。 我觉得此时我在绕圈跑、试图找出原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您要参考以下用户指南?

    https://www.ti.com/lit/ug/slvuc46c/slvuc46c.pdf

    您是否能够连接到 GUI 或存在连接问题?  GUI 将控制器件的其他输入、通过与 nSLEEP 的握手来唤醒器件、并允许您对电机驱动器进行 PWM。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、


    我能够连接到 GUI。 下面是一个屏幕截图(IROPRI 设置为1.0K):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了我的问题。 我的 EN 和 DRVOFF 线未通过跳线连接。 解决此问题解决了我的问题。