请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8303 我想问一下 DRV8303的通电情况。
了解 VDD_SPI、REF 和 PVDD1各自的上电时序、
如果 VDD_SPI 和 REF 首先导通、并且 PVDD1在延迟后导通、
这是否会导致任何问题?
可能会出现什么问题?
如果我们在上电时序方面有任何需要注意的事情、
您能告诉我们吗?
此致、
松原弘康
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Hiroyasu Matsubara:
除了一些涉及 VDD_SPI 和 SDO 的电源状况(如下所示)外、如果在 VDD_SPI/REF 和 PVDD 之间出现延迟、应该不会出现任何重大问题。

在为器件供电之前、可能会通过 SPI 记录 PVDD/GVDD 欠压故障、但供电后不会产生问题。
为了节省时间并避免故障、我建议先给 PVDD 上电并遵循上面的7.3.4指令。
请告诉我、我是否可以进一步澄清。
此致、
-约书亚