This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:永久写入寄存器

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1294744/drv8353rs-evm-writing-register-permanently

器件型号:DRV8353RS-EVM

您好!  

当我使用来自另一个 MCU 的 SPI 对栅极驱动器寄存器进行写入时、栅极驱动器寄存器被成功写入。 但是、当我退出固件的调试模式或关闭电路板电源、然后重新启动并读取同一寄存器时、该寄存器包含其默认值。 寄存器存储器是否是永久性的? 或者我是否必须写入寄存器才能在每次启动时更改栅极驱动器的设置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的永恩:

    这是自然易失性存储器遗憾的是、它在下电上电或睡眠循环后无法保留存储器、因此您必须在每次启动后配置寄存器。

    此致、

    亚拉