您好、专家:
您是否有使用 I2C 的 LRA 应用演示代码? 网络中的数据表或其他参考说明不显示如何发送 I2C 消息以通知 DRV2605L 控制电机以使其产生振动、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家:
您是否有使用 I2C 的 LRA 应用演示代码? 网络中的数据表或其他参考说明不显示如何发送 I2C 消息以通知 DRV2605L 控制电机以使其产生振动、谢谢。
您好!
感谢您与我们联系。 在数据表中、有寄存器映射、其中包含使用 LRA 操作器件所需的所有地址和值、但我们没有示例脚本。 如果您正在寻找快速即插即用评估功能、我建议查看 DRV2605LEVM-CT。 此 EVM 可通过连接到 我们的 GUI 或使用具有外部或板载 LRA 的电容式触控按钮进行控制。 使用 GUI、您还可以记录 I2C 事务。
此致、
悉尼诺斯卡特
您好、 悉尼:
感谢您的回答。 此外、我想展示我对向 DRV2605L 发送 I2C 消息的理解、请帮助检查其是否正确:
寄存器 参数选择
名称 地址 值(十六进制) 名称 位 设置
额定电压 0x16 53 额定电压 [7:0] 2 V 有效值
上面是 需要在 LRA 初始化过程中设置的 DRV2605L 寄存器、 伪代码如下所示:
I2C_START
I2C_SEND (0XB4) SLAVE_ADDR (0X5A)+写入位
I2C_SEND (0x16) REGISTER_ADDR
I2C_SEND (0X53) 设置值
I2C_STOP
谢谢
比尔