请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8245-Q1 同时在 DRV8245的独立模式下测试 ITRIP 条件。
我们使用了0.9 Ω 负载电阻、16V、100%占空比。
输出电流波形应该在12.6A 跳闸( IPROPI 电阻=1Kohm 和 ITRIP 电阻=22.1Kohm),意味着输出电流最大值应该是12.6A ,但这里它达到17A (负载电流在16V,0.9ohm ),这高于 ITRIP 电流。
附加了所有波形供您参考。
我们对 ITRIP 的理解是否正确?