This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8210EVM:EN/IN1的输入电流为3.44mA 平均值

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8210EVM, TPS22916EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1294673/drv8210evm-the-input-current-of-en-in1-is-3-44ma-average

器件型号:DRV8210EVM
主题中讨论的其他器件: TPS22916EVM

当我使用另一个 MCU 将高逻辑电平信号输入到 drv8210evm EN/IN1时、经测量、MCU GPIO 的电流输出为3.44mA 平均值。

我认为电流过高。 这是通用的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    编辑、我错了、它不应该是3mA、应该小于50uA。  

    您可以将 R2替换为1kΩ 或2.2kΩ 电阻器以限制此引脚上的电流。  目前 R2、R3、R4等是0欧姆电阻器。

      如需更多详细信息、请参阅 scienceprog.com/.../。

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我成功地限制了电流。  但是、当我限制电流时、drv8210evm 的 OUTx 无法输出电压  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    流入输入逻辑引脚的电流的3.44mA 过高。  您尝试过多款器件吗?  这是在您自己的电路板上还是在 EVM 上?  根据规格、在输入"高电平"条件下、流入引脚的电流最大应为50uA。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 Arduino uno 和 nrf5340输入高电平逻辑信号。 两者都测量了超过 50uA 的高电流。

    此致!

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    是否尝试过多种 IC?  要么是测量误差、要么是器件损坏。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试使用 Arduino uno 和 nrf5340通过 tps22916evm 控制电机(这是一种 switchhttps://www.ti.com.cn/tool/cn/TPS22916EVM?keyMatch=&tisearch=search-thering&usecase=hardware)。 当我使用  Arduino uno 或 nrf5340 向 tps22916evm 提供高电平逻辑信号时、它们都可以在没有任何重电流输入的情况下成功驱动电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    现在一切都正常了吗?  我现在对这个问题感到困惑。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我可以成功限制电流、但当电流受到限制时、 drv8210evm 的 OUTx 仍然无法输出电压  

    此致、  

    Thomas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    我认为这不是我的解决方案、因为它提到的方式是添加电阻器。 但是、该电阻器会导致输入电压降、从而使输入信号成为 INx 引脚的高电平。 另外、我认为对于 INx 引脚的初始状态、R2、R3、R4是下拉电阻器是低电平。 你有什么想法吗?

    此致、

    托马斯