This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667:触觉反应器器件

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2625, DRV2667, DRV2624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1296806/drv2667-haptic-reactor-device

器件型号:DRV2667
主题中讨论的其他器件: DRV2624、DRV2625

您好!

我的客户询问 DRV2667是否可以支持驱动以下触觉反应器器件?

https://tech.alpsalpine.com/cms.media/product_spec_aft14a903a_6968f291f6.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DRV2667是一款压电式驱动器、从提供的数据表和公司网站来看、该产品似乎是 LRA。 我建议查看 DRV2624和 DRV2625。

    此致、
    悉尼诺斯卡特