This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RS:BOOSTXL-DRV8323RS

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1295867/boostxl-drv8323rs-boostxl-drv8323rs

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RS

在1x PWM 模式下旋转 BDLC 电机时、我不断在 GUI 窗口(其中设置了速度和方向)中收到"电压"故障、导致电机停止。 需要明确的是、这不是过压、欠压、栅极驱动或电荷泵故障。

尽管在 GUI 窗口中设置了该电压故障、但寄存器(设置选项卡)中的任何位都未设置... 从而很难看出哪个参数或信号导致了故障。 该故障似乎是随机的、因为它会自行设置/清除、从而导致电机相应地旋转/停止。 请注意、电机确实在旋转、我能够提高转速... 则会发生故障。

我已尝试在20 - 40Vdc 的范围内调整 VM、但这没有影响。 我已更改 PWM 频率、但没有影响。 我已经调整了 HS 和 LS MOSFET 上的栅极驱动电流、但没有成功。 我已经改变了旋转方向、但故障仍然发生。 我浏览了数据表(DRV8323RS)中的信号/参数列表、该列表会导致该特定故障被置位、但找不到任何基准... 特别是因为它不包含在 nFault 寄存器列表中。

您能否为导致此故障发生的事项指明正确的方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duane:

    感谢您在 e2e 电机驱动器论坛发帖!

    我们的团队目前正在美国度假,但将在下周回来解决您的问题。 同时、请随意添加尽可能多的数据和详细信息、以确保高效简化的调试过程。

    此致、  
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Duane、

    是否具有 VM、CP 和 NFAULT 引脚的波形?

    此外、您能否执行 SPI 读取以检查发生了什么重试故障?

    此致!
    阿克沙伊