This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:DVDD 中缺少 drv8323RS

Guru**** 2465480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1297084/drv8323r-drv8323rs-missing-decoupling-in-dvdd

器件型号:DRV8323R

我使用 drv8323rs 器件型号。 由于设计错误、我未在页面中包含 DVDD 的去耦电容器。 此时、在运行电机时、根据电源开启/关闭情况、在电机电流中检测到未知偏移。 这应该与 DVDD 无关、但它显示在实验结果中。 我很好奇、是否存在 DVDD 去耦电容器为何会有如此大的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinsu。

    在大多数稳压器中、输出端有一个电容器作为储能和滤波元件。 DVDD 上的去耦电容器用于稳定内部稳压器的反馈环路。  移除去耦电容器可能会损坏器件。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先,感谢您的答复。
    我不在外部使用 DVDD 的电源输出。
    
    即使通过查看数据表中的方框图、我也找不到 DVDD 的用途。
    
    不过、证实电流检测中存在未知偏移。
    
    是否也应将其视为 DVDD 去耦电容的影响? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinsu。

    无论您是否实际使用 DVDD 输出、仍建议遵循数据表中的指导原则。 正如引脚分配表中所述(不是很明显)、DVDD 稳压器也由 DRV 在内部使用(DVDD LDO 在 DVDD 到 VM 之间有一个内部体二极管)。 因此、仍需要外部去耦电容器、因为数字内核将依赖于该电源轨并在运行期间从该电源轨拉取电流。

    关于失调电压问题、我建议阅读数据表中的以下部分:8.3.4.3自动失调电压校准

    这样有助于校准偏移、

    此致、

    亚拉