大家好、
我们正在开发电机控制应用。 我们使用 DRV10983通过 Nuvoton MS51FB9AE MCU 对 BLDC 电机进行速度控制。 可以写入和读取 EEPROM (地址:0x20至0x2B)。 但其他寄存器如果尝试读取、我会得到0x00。 例如、我尝试在地址0x1A 处读取 SupplyVoltage、以确保 EEPROM 写入的电压大于22V。 但结果为0x00。 我保持了电源电压24V、EEPROM 写入成功、读取也成功。 我无法理解为什么其他寄存器值会得到0x00。
我使用100kbps 的 I2C 速度。 DRV10983支持400Kbps 吗?