主题中讨论的其他器件: DRV8313
您好!
我使用 DRV8300DRGER 作为 BLDC 电机控制器逆变器子电路的栅极驱动器、搭配3对 IAUC41N06S5N102ATMA1 N-MOSFET
我遇到了一些奇怪的问题。 我已将部分原理图和示波器屏幕截图作为参考。
具体而言、对于4通道示波器、仅 测量了两个相位、当驱动具有 BLDC 半桥低侧和高侧的输入 A 和 B 上的 IC 时、只有半桥栅极驱动电压的低侧对应于来自 MCU 的 PWM 信号。 屏幕上的黄色和蓝色波形(电桥高侧的栅极 a 和 b)由 DRV8300驱动、但它们与微控制器的 PWM 输出不对应。 我已经使用不同的半桥设计测试了代码、它可以使 BLDC 电机换向、没有任何问题。
该电路通过 Macon EC max 电机进行测试、换向基于所提供换向表和霍尔传感器输入。 此 PWM 由 ESP32 WROOM 32E 创建、可直接连接到 DRV8300 IC 的相应输入。 在测量期间、没有插入用于死区时间的额外电阻器、因此使用了标准时间。 未观察到栅极驱动器具有高功耗、并且两个 IC 替换器件经过重新测试后得到了相同的结果。 PCB 和原理图的布局符合第一版产品说明书。
作为参考、屏幕抓拍的黄线表示 GHA、蓝线表示 GHB、紫线表示 GLA、绿线表示 GLB。 此外、使用示波器的数字通道捕获相应的 PWM 信号、并应用偏移以对应于相位。
如果有任何人有任何其他信息或建议、请告诉我。 谢谢你。